23.03.2011 08:35 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
Hi, hast du hier im Forum schonmal nach OPC gesucht. Ich bin dabei über folgenden Link gestolpert: /tf/WW/de/Posts/31050 Vielleicht hilft der weiter. Für VB Net habe ich auch einige Beispiele gesehen. Viel Glück |
~(‾▿‾)~ |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
23.03.2011 12:35 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
Hallo, vielleicht hilft dir dieser Link auch noch weiter: http://www.sps-forum.de/archive/index.php/t-7495.html MfG, Servicetechniker. |
~(‾▿‾)~ |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
23.03.2011 14:03 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (2) |
Danke!!! In dem Beitrag ist ein Beispielcode von einem OPCClient in C++ dabei: http://sourceforge.net/projects/opcclient/ So etwas habe ich gesucht! Ein hoch auf den Servicetechnicker!! Vielen Dank!! |
Zuletzt bearbeitet von: D_Lar am: 25.03.2011 08:37 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
25.03.2011 08:36 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (2) |
So, ich bin jetzt etwas weiter gekommen. Das mit dem oben genanten Beispielcode des OPC-Client funktioniert nur bedingt, da Siemens keine Browserfunktion hat! Man kann also nicht nach Items suchen. Hab aber ein Tutorial gefunden, mit dem ich jetzt mit dem Server kommunizieren kann: http://pgras.home.cern.ch/pgras/OPCClientTutorial/ Kann jetzt den Serverstatus auslesen, und Groups erstellen, aber wie mache ich das mit den Items? Weiß jemand, wie die genaue Adresse zum ansprechen von PLC Daten aussieht? Dann bin ich noch etwas verwirrt, wenn ich meine PLC Datei als Item habe, wie bekomme ich dann dessen Wert? Stehe gerade auf dem Schlauch. |
Folgen Sie uns auf