30.04.2020 14:08 | |
Beigetreten: 06.04.2018 Letzter Bes: 15.12.2022 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe das selbe Problem mit PLCSIM Advanced V3.0 Upd. 1 und TIA V16. Große Projekte kann ich gar nicht laden, da das TIA Portal den Ladevorgang nach 1 Stunde abbricht. Bei TIA V15.1 das gleiche. Die Netzwerklast des virtuellen Netzwerkadapters beträgt beim Laden eines Projekts laut Taskmanager meistens nur 192 KBit/s (wie bei Nichsen_). Der Arbeitsspeicher ist dabei zu 70% und die CPU zu 60% ausgelastet. Das ganze ist unabhängig davon, was geladen wird (HW-Config, Software, F-CPU...). Hat das Problem schon jemand gelöst bekommen? Gruß ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: simonbb am: 04/30/2020 14:09:03Zuletzt bearbeitet von: simonbb am: 04/30/2020 15:24:24Zuletzt bearbeitet von: simonbb am: 04/30/2020 15:43:12Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/04/2020 06:53:18Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf