28.05.2019 10:32 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Hallo ich habe TIA V14. Wenn ich im TIA die PLCSIm Starte, dann öffnet sich das Fenster aber im TIA bleibt ein ewig blauer Ladekreis, so kan ich mein Programm nicht in ie SPS laden. Kenn jemand das Problem? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/28/2019 14:30:52Neue Überschrift nach Splitten |
|
31.05.2019 14:10 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (132) |
Hallo bier1904, überprüfen Sie die PG/PC-Schnittstelle. Stellen Sie dort die PG/PC-Schnittstelle für PLCSIM ein. Es kann aber auch sein, dass Sie für die projektierte CPU in der Gerätekonfiguration noch die entsprechende Firmware auswählen müssen, die den Betrieb mit PLCSIM unterstützt. Weitere Informationen finden Sie im FAQ „Wie können Sie S7-PLCSIM in STEP 7 (TIA Portal) starten?“. Cicero |
03.06.2019 20:38 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
hier die Meldung mit der 1500 |
05.06.2019 13:19 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Hat noch jemand einen Tipp, was ich versuchen kann? Oder kann ich mich direkt an Siemens wenden? |
Folgen Sie uns auf