10.03.2011 01:21 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Danke für den Tipp, aber das habe ich gemacht.... Die beiden Seiten haben Eindeutige Namen und die DNS-Konvention ist auch eingehalten. Ist es möglich, daß man durch Urlöschen der CPU was erreicht? (Der PN/PN-Koppler war schon vor der Parametrierung am Netz, d.h. die Konfiguration wurde nachher geladen....). Leider kann ich die Anlagen nicht einfach lahmlegen, vielleicht gibt es ja noch eine andere Möglichkeit. DateianhangBilder.zip (97 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Yankee am: 10.03.2011 02:26 |
|
11.03.2011 10:30 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo Eleu, Super, vielen Dank! Kann momentan nicht an die Anlage, werde es am Dienstag so versuchen. |
11.03.2011 13:06 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411)
|
Hallo Yankee, ich weiß, wir alle haben kaum Zeit, aber wenn doch... schau Dir doch mal diese Applikation an: PROFINET IO - Konfiguration & Diagnose dieses Dokument sollte Dir doch alle Deine Fragen beantworten. Viele Grüße J_Bell |
11.03.2011 16:29 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo J_Bell, Danke auch Dir vielmals, ich nehm mir einfach die Zeit, sind ja nur 69 Seiten und bis Dienstag ist noch lange.... |
Folgen Sie uns auf