11.03.2013 10:38 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Ein Taster für Start und einer für Stop sollte aber noch eingebaut werden, da man den Motor sonst nicht zum Stehen bekommt! Hier der Link zum Schaltungsbuch http://www.moeller.net/de/support/wiring_manual.jsp und unter www.siemens.de/logo findest du beim Weiterblättern schon Beispiele für Logoprogramme. Eine Stern/Dreieckschaltung ist soweit mir bekannt ist dabei. Bei Polwendeschaltung bin ich nicht ganz sicher! |
11.03.2013 12:39 | |
Beiträge: 23 Bewertung: (0) |
start stop stimmt schon das sollte sein oder einfach Tast Eingänge mit Selbsthaltrelais für links und rechts lauf ? |
12.03.2013 07:50 | |
Beiträge: 23 Bewertung: (0) |
da war ich wohl noch konfus meinte türlich das Stromstoßrelais................. |
Folgen Sie uns auf