16.04.2015 19:04 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Im Anhang mal ein Beispiel, wie negative Werte erreicht werden können!DateianhangBagger II.zip (109 Downloads) |
16.04.2015 20:55 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Leider ist es mir nicht möglich deine Datei zu öffnen. " Fehler beim Laden der Datei"
Soweit so gut, der Schwellwertschalter funktioniert... Das Problem besteht also weiterhin mit der langsamen Zählrichtungsumschaltung des Zählers. Dein vorangehender Link auf das andere Thema mit den Inkrementalgebern ( https://support.industry.siemens.com/tf/ww/de/posts/wie-ist-eine-auswertung-der-signale-a-und-b-von-drehgebern-m-glich/8227/?page=0&pageSize=10 ) hatte ich auch schon einmal gefunden und habe es mir nocheinmal durchgelesen. Soweit ich das verstanden habe geht es dort größtenteils um eine Drehzahlerfassung mit Richtungsanzeige!? Das B Signal in ein Statisches Signal zur Richtungsauswertung umzuwandeln ist mir also immer noch unbekannt. Wenn doch der Dir anschluss am Zähler keine schnellen Zählvorgänge unterstützt... und die schnellen Eingänge direkt an die Zähler angeschlossen werden müssen... ( Ich steh vielleicht aufm Schlauch =) ) Im Anhang habe ich nochmals zwei überarbeitete Versionen von mir. Einmal mit der Zählschaltung von "Betel" >>> https://support.industry.siemens.com/tf/ww/de/postattachments/download/?attachmentId=1583 und einmal mit nur einem Zähler
DateianhangVersion 2.5.rar (72 Downloads) |
16.04.2015 21:05 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Ich habe meine Datei mit V8 der Logosoft erstellt! Vielleicht mußt du deine Version erst anpassen! Im Anhang mal die pdf dazu. PS: Durch die Vielzahl der Bausteine zwischen den schnellen Zähleingängen und den Zählern, geht die Funktion verloren. Die schnellen Zähleingänge müssn direkt auf den Zähleingang gehen! DateianhangBagger II.pdf (103 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 16.04.2015 21:07:50 |
|
16.04.2015 21:09 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 33807 Bewertung: (4200) |
Müsste er dann aber nicht nach +Xmax springen? |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 16.04.2015 21:12:47 |
|
16.04.2015 21:11 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Also dann wäre es doch die Version 2.4 mit nur einem Zähler. Mit dem Statischen B Signal steh ich immer noch auf dem Schlauch, dass kommt doch zwangsweise 90° versetzt. DateianhangInkrementalgeber Version 2.4 - 1 Zähler.rar (85 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: J1M am: 16.04.2015 21:16:06 |
|
Folgen Sie uns auf