20.07.2011 20:28 | |
Beiträge: 62 Bewertung: (3) |
Ich suche eine Lösung für Logo! v.5 Antrieb, z.B. Schiescheck, Bellimo für Ventil, Schieber o. etwas. Curen Loop und Zwangseingänge. der Antrieb ist normalerweise auf 5...30% vorgeingestellt(mit Hilfe von Universalregler) 2 Sensoren, 1- 0% 2. z.B. 30% eingestellt 1. Schritt der Prüfung der Antrieb fährt zum Sensor N1. ZU- 2. dann, nach der Aktivierung des Sensors N1 fährt er zum Sensor N2. AUF. 3. dannach, nach der Auslösung des Fühlers N2 B002 erzeugt das Signal "Test O.K." kann man sagen alle funktioniert, aber wenn beim Starten des Testes Sensor N1 schon aktiviert ist.... passiert nichts ich habe nur eine Idee- vor der Prüfung kleiner Impluls für AUF abzugeben. aber das gefällt mir nicht. DateianhangtestAntrieb.zip (84 Downloads) |
21.07.2011 13:34 | |
Beigetreten: 22.04.2010 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 5697 Bewertung: (715) |
Hallo, Ich habe das program etwas geanderd, jetzt lauft wan start und N1 hoch sind die cylinder auf. Noch einmal start drucken und de cyclus wird abgelaufen. Hoffe das reicht. Grus, Marcjan DateianhangtestAntrieb2.zip (86 Downloads) |
Problem solved? |
|
23.07.2011 08:16 | |
Beiträge: 62 Bewertung: (3) |
besser, besser das ist kein bag- das ist feature )) die kein schlechtes bringt kann. |
Folgen Sie uns auf