21.10.2010 22:29 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, also ich hab jetzt ein bisschen rumprobiert und es funktioniert jetzt auch. Allerdings wahrscheinlich nicht so, wie der Aufgabensteller sich das gedacht hat, da ich keinen FlipFlop verwendet habe (dateianhang). Mein Problem mit dem FlipFlop (ist ja bei der logo! zb ein selbsthalterelais oder?!) ist, dass der Alarm ja ausgehen soll, wenn erstens der Abschalter betätigt wird, oder dir Tür ihre Endposition doch noch erreicht, und das es zwei "Abschalter" gibt konnte ich nicht mit dem FlipFlop ereichen. Würd mich freuen wenn jemand mal über meinen Schaltplan drüber gucken kann. DateianhangHühnerstall 1.zip (92 Downloads) |
Folgen Sie uns auf