12.01.2011 21:16 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo Leute, ich will ein Lauflicht mittels einer Logo!-Schaltung machen, das mit 4 Ausgängen wie im Programm funktionieren soll. Jedoch passiert immer der gleiche Fehler, nämlich dass S7 nicht ausschaltet und zuletzt Alle Ausgänge eingeschaltet sind. Ich finde das Problem einfach nicht und wäre froh über ein BIsschen HIlfe. Danke im Voraus. DateianhangLauflicht_Fasnacht.zip (209 Downloads) |
12.01.2011 21:37 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Hast du mal in die Schaltungssammlung geschaut?... Teil C / KITT_Lauflicht |
12.01.2011 22:01 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Ja, habe ich. Das Projekt stammt auch davon, ich habe es nur erweitert... |
13.01.2011 14:47 | |
Beiträge: 154 Bewertung: (17) |
Hallo mongi2, anbei ein kleines Beispielprogramm für ein Lauflicht welches ich vor längerer Zeit einmal programmiert habe. Es arbeitet etwas anders als deins, aber vielleicht hilft es dir ja weiter. Gruß DateianhangLauflicht.zip (269 Downloads) |
13.01.2011 16:15 | |
Beiträge: 46 Bewertung: (8) |
Hallo mongi2, obwohl ich nicht verstanden habe wie dein lauflicht gehen soll habe ich mal dein Programm soweit geändert das es weiterläuft. DateianhangLauflicht_Fasnacht.1.zip (237 Downloads) |
13.01.2011 21:15 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
hi Logoist54 Nicht schlecht gefällt mir gruss pepp |
02.07.2011 14:12 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Oder sowas?
DateianhangLauflicht2.zip (193 Downloads) |
02.07.2011 20:51 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! So gehts auch! DateianhangLauflicht.zip (240 Downloads) |
Folgen Sie uns auf