Industry Online Support
Technical Forum
24.11.2008 17:38 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411)
|
Hallo Daniel, Du, sag mal... woher hast Du denn diese Baugruppe: 6ES7 151-3BA10-0AB0 / V6.0 her? Ich hab davon noch nix gehört. Kann es sein das Du eine 3BA23 Baugruppe hast? Die gibt es sowohl in der V 6.0 als auch in der Version mit doppeltem Interface. Leider ist diese Baugruppe aber das "latest and greatest" als HF Kopf für die ET 200S PN. Hast Du schon mal die GSDML Dateien unter PROFINET GSD-Dateien : I/O - ET 200S versucht? Eine Option die mir noch einfallen würde, wäre der Einsatz einer 3BA20 Projektierung... was anderes geht, glaube ich, nicht. Leider ist es nicht möglich alte Controller mit neuen Devices zu nutzen. Viele Grüße J_Bell |
25.11.2008 14:03 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411)
|
Hallo Daniel, ich frage mich, warum brauchst Du denn den SCALANCE X und SCALANCE W in Deinem PN IO Netzwerk? Willst Du die Diagnosen auswerten? (Dass wäre der einzige Grund den ich mir vorstellen könnte dafür. Beim SCALANCE X gibt es auch eine V 1 Variante, vielleicht würde die auch in dem Fall funktionieren. Beim SCALANCE W muß ich Dich aber leiderenttäuschen, denn der kann erst in der neuesten Variante PN IO Device sein. Wenn hier aber unbedingt eine Diagnose sein muß, warum nicht SNMP einsetzen? Dass geht bei so einer großen CPU auch über SNMP Aufrufe. Diagnose und Überwachung von IWLANs mittels SNMP-Variablen hier insbesondere die Teillösung 2. Viel Erfolg! J_Bell |
01.12.2008 16:31 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411)
|
Hallo Daniel, das Problem mit der CPU ist das Du überhaupt keine Verbindung, außer der S7-Verbindung, mit NetPro projektieren kannst. Das liegt daran das die PN CPU einen anderen Kommunikationsmechanismus verwendet als die CPs. Verbindungen für die T-Bausteine werden bei der PN CPU und deren PN Schnittstelle nicht projektiert, sondern programmiert. Ich würde Dir mal diese Applikation ans Herz legen: Erstellen der Verbindungsdaten für die offene TCP/IP Kommunikation mit dem Open Communication Wizard Klar macht das System damit alles auch etwas komplizierter, weil das Beispiel auch noch für die CPs geschrieben ist, ich denke aber die Rohdatenbereiche sind schon mal ganz hilfreich fürs Verständnis. Viel Erfolg J_Bell |
Folgen Sie uns auf