23.07.2020 12:20 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Ausgangspunkt: Einbau-PC mit Windows Embedded Standard (XP), darauf Simatic Net Software 7.x mit opc server Lokal läuft alles, opc-server und S7 314 laufen, ich kann mit opc scout die Datenbausteine beobachten, habe meine benötigten OPC-Variablen angelegt. Jetzt möchte ich von einem 2ten Rechner (Windows 10 x64 professional) darauf zugreifen, Firewalls sind abgeschaltet Zugriff mit opc scout v10 (simatic Net DVD 16) hat bis gestern funktioniert - da habe ich das Dokument 22033262 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/22033262 Benötige dringend Hilfe um die Kommunikation wieder herzustellen - und dann auf Software mit COMDAClient zu erweitern !? - Was muss ich wo einstellen, damit es wieder funktioniert ? |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/23/2020 14:12:44Link optimiert. |
|
23.07.2020 15:06 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo, also ist schon länger her, aber ich glaube bei XP ist in der lokalen Firewall der Port 135 standardmäßig gesperrt. Kann vllt. sein, dass es immer noch blockt, auch wenn die Firewall ausgeschaltet ist? Schalte doch mal die Firewall ein und erlaube als Ausnahmeregel den Port 135. DCOM wird über Port 135 abgewickelt. Das es lokal funktioniert, liegt daran, dass es eben COM ist. Gruß Eleu |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 07/23/2020 15:08:06 |
|
Folgen Sie uns auf