21.07.2009 21:00 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, erst mal ein DANKEfür die vielen guten Beispiele die es hier so giebt, hilft einem Echt weiter Eigentlich hab ich mehr mit S7 zu tun aber für das Projekt um das es geht sollte auch eine LOGO reichen. Ist mein erstes LOGO-Projekt, danke des Forums war es relativ leicht sich in die Programmierung einer LOGO ein zu arbeiten (alles hab ich aber noch nicht gelöffelt) Viele Beiträge zu "Cursortasten zur Werteingabe" hab ich mir durchgelesen und auch einiges weiterverarbeitet. Das Programm funktioniert auch in derOFFLINE-Simulation so wie ich es mir wünsche. Also hab ich es auf eine 0BA6ES4 geladen, das Startbild auf den Display war auch wie gewünscht aber das was ich mit den Cursortasten vor hatte ging garnicht. ONLINE mal die Eingänge und Cursotasten beobachtet. Eingänge gehen aber Cursortasten nicht. Ein Beispielprogramm aus dem Forum eingespielt, das gleiche Problem. Was muss ich an der LOGO einstellen das ich alle4 Cursortasten zur Werteigabe nutzen kann, und nicht im Menue lande. Programm mit Bedienungsanleitung im Anhang (im Programm sind die Blöcke nicht beschriftet) Vielen Dank, Andreas DateianhangFuellstand_V4c.zip (148 Downloads) |
22.07.2009 09:03 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hm, OK, funktioniert , Danke |
22.08.2009 09:45 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Zum Thema: "Die funktionieren nicht immer" lest Euch mal meine Antwort auf einen Beitrag im englischen Forum durch. Cursorbuttons as input ESC hat AUCH die Funktion, nach 1 Sekunde bei einem dargestellen Paramter im Meldetext einen schlecht sichtbaren Unterstrich _ im Display darzustellen. Kurz gesagt: Wenn ihr ewig ESC gedrückt haltet und nicht die Pfeiltaste hinterher, geht LOGO! halt in den Parametriermodus. Resultat: Es wird nur jeder zweite Tastendruck der Cursortaste vom Gerät erkannt. Probiert´s aus |
Zuletzt bearbeitet von: Fux am: 22.08.2009 09:51 |
|
22.08.2009 11:10 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Wenn dann diese Funktion auch noch über das TD genutzt wird, kann es auch noch zu Verzögerungen kommen, weil die Verbindung zur Logo etwas "müde" ist. |
Folgen Sie uns auf