23.09.2017 11:42 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.05.2024 Beiträge: 32955 Bewertung: (4073)
|
Hallo Scorp, hat doch. Im dritten Beitrag vom 21.09.2017 13:24 Uhr. Ich hätte es auch schon längst aufgespielt, wenn ich eine FS04 hätte. |
23.09.2017 11:50 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Ich such wohl mal erst die Brillenputztücher |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
23.09.2017 13:47 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 04.05.2024 Beiträge: 742 Bewertung: (47) |
Bei mir mangelts an AM2 RTD. |
23.09.2017 13:59 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.05.2024 Beiträge: 32955 Bewertung: (4073)
|
@Christian.Lückhof, was ist denn die genaue Bestellnummer deines AM2 RTD? |
23.09.2017 14:35 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.05.2024 Beiträge: 32955 Bewertung: (4073)
|
Ich habe das Ganze mal an meine 0BA8.Standard angepasst zum Testen in die LOGO eingespielt. @Christian.Lückhof, in der Datei sind ja unter den I/O-Einstellungen die eventuell auf dem Basismodul vorhandenen Analogeineingänge deaktiviert. - Das AM2 RTD ist defekt oder arbeitet nicht. Leuchtet denn die LED auf dem AM2 RTD grün? - Der PT100 ist nicht richtig angeschlossen. - Im LOGO!-Programm ist der verkehrte AI gewählt. Du kannst dir doch im Menü des Basismodul die Werte der Analogeingänge anzeigen lassen. Wenn du noch keine Meldetexte im Programm erstellt hast, wird dir ja Datum & Uhrzeit angezeigt.Wenn du jetzt Cursor rechts 3x betätigst, werden dir die AIs 1-5 und wenn du Cursor rechts noch mal betätigst AI 6-9 angezeigt. Schau doch da mal nach. DateianhangTest.wmv (130 Downloads) |
26.09.2017 08:22 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Guten Morgen allerseits Zu den mir hier gestellten Fragen noch folgende Antworten: @ixo65 In deinem Video sieht man übrigens genau den Fehler den ich meine und beschrieben habe ich habe ebenfalls ein Screenshot deines Videos angehängt der es verdeutlicht. Daher ist es wohl gar kein Problem das nur bei der FS4 auftritt vermute ich. Ich habe hier nun eine Zip Datei angehängt in der die Screenshots mit Markierungen vorhanden sind die hoffentlich erklären was ich meine. Die Tests und das Programm sind auf der Logo 8.1 gemacht also der gestern neusten runter geladenen Software Version von Logo Soft Comfort Danke für eure Hilfe, ich bin gespannt was ihr zu sagen habt Gruß Christian Dateianhangtest1.zip (79 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Christian.Lückhof am: 26.09.2017 08:24:29 |
|
Folgen Sie uns auf