20.09.2011 14:30 | |
Beiträge: 23 Bewertung: (0) |
Tja, Nun hat es mioch auch mit dieser Problematik erwischt Hardware 0BA7 + Logo TD Obwohl ich die Texte bewußt mit der Blocknummer unter B200 angelegt habe erscheinen diverse Texte auf dem TD nicht, jedoch auf dem eingebauten Display schon. (natürlich ist bei Meldeziel : Beide : agegeben) Kann es nur am SW.Stand des TD liegen? Im angehängtem Projekt werden B006,B255 (ok,der ist größer alsB200) und B142 nicht auf dem TD angezeigt. Gibt es bei Siemens einen Ansprechpartner, der konkret zu Logo Problemen kompetent ist. Vielleicht hat ja jemand von euch eine Tel.Nummer ? Schaltschrank wäre fertig und sollte bald ausgeliefert werden, aber wie bekomme ich die sch... Textanzeigen aufs TD ? Besten Dank schon mal für event. Antworten. DateianhangGSA1108_Melzl.zip (66 Downloads) |
Folgen Sie uns auf