23.06.2013 16:21 | |
Beigetreten: 07.12.2009 Letzter Bes: 11.11.2023 Beiträge: 19 Bewertung: (1) |
Eine Stunde sieht mir nach Abweichungen in der Zeitzone oder Sommerzeit aus. Das nochmal kontrollieren. |
24.07.2013 15:09 | |
Beigetreten: 22.02.2012 Letzter Bes: 24.01.2024 Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Ich tippe darauf, dass die Sommerzeit nicht korrekteingestellt ist. Da im Sommer der Zeitabstand von MEZ (also MESZ) zur UTC 2h beträgt. Bin selber auch schon des öfteren drauf reingefallen. Gr Michi |
Folgen Sie uns auf