Industry Online Support
Technical Forum
19.07.2014 12:40 | |
Beiträge: 303 Bewertung: (2) |
Hallo! Im großen und ganzen funktioiniert die Logo recht gut. Seit ca. 2 Tagen immer zur gleichen Zeit (ca 5 Uhr in der Früh) wird meine Batterie meiner Photovoltaikanlage immer auf 10V entladen. Vor 5 Uhr hat die Batterie ganz normal laut Datalog 12,2 Volt.. Ab 5 Uhr entlädt sich die Batterie bis 10V. Witzig ist das im Datalog der I8 (AI2 - Spannungsteiler für die Batterie angeschlossen) immer bis 5 Uhr früh auf 1 gesetzt ist. Die anderen Eingänge AI1, AI3, AI4 bleibt immer auf 0. Ich kann mir dies nicht erklären. Alle Verbraucher sind auf aus bzw. ich werde heute alle Relais mal ziehen. Im Anhang der Datalog von heute Nacht. !17 und I20 sind die Meldekontakte der Automaten. Gruß Alex DateianhangDatalog.zip (34 Downloads) |
19.07.2014 13:09 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Das Programm wäre aussagekräftiger! |
19.07.2014 13:18 | |
Beiträge: 303 Bewertung: (2) |
Hallo! Habs vergessen. Sorry Gruß Alex DateianhangBetrieb 2013-1-1 Logo 7.zip (58 Downloads) |
Folgen Sie uns auf