09.11.2015 07:34 | |
Beiträge: 29 Bewertung: (0) |
Guten Morgen,
Parameter sind wie folgt: B001 Analogverstärker - Ax verstärkt - Word - 0 B006 Analogverstärker - Ax verstärkt - Word - 2 Ich habe das Programm als .rar angefügt. Es kam noch ein Drucksensor hinzu, daher die zweite analoge Reihe. Ich habe die Eingänge auf AI5 und AI6 geändert und bekomme nun die korrekten Werte angezeigt - vielen dank dafür :) Dummerweise leuchtet jetzt anstatt der ersten Lampe die zweite permanent und es lassen sich beide nicht schalten. LG J. Watt DateianhangSchulungsprojekt LOGO!8.rar (152 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: James Watt am: 09.11.2015 07:34:59Zuletzt bearbeitet von: James Watt am: 09.11.2015 07:41:07Zuletzt bearbeitet von: James Watt am: 09.11.2015 09:53:17 |
|
09.11.2015 10:03 | |
Beiträge: 29 Bewertung: (0) |
Hallo ixo65. vielen Dank für den Hinweis, jetzt klappt es Wenn es keine Umstände macht noch bitte eine Kleinigkeit: Meine Anzeige (sowohl Logo selbst als auch am Panel) zeigt keine Nachkommastelle an, obwohl ich es so eingestellt habe (Analogverstärker und auch im TIA bei den E/A-Feld Eigenschaften).
LG J. Watt DateianhangSchulungsprojekt LOGO!8.rar (44 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: James Watt am: 09.11.2015 10:08:05 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
09.11.2015 10:19 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.05.2024 Beiträge: 33009 Bewertung: (4079) |
Habe dir mal für den AI mal etwas eingestellt und auf einen Meldetext gelegt. Nur als Beispiel habe ich zwei Verstärker hintereinander geschaltet. Edit: Mit der Anzeige auf dem Panel kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Edit 2: DateianhangSchulungsprojekt_LOGO!8_V2.zip (38 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 09.11.2015 10:20:53Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 09.11.2015 10:42:41 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf