03.07.2018 13:49 | |
Beiträge: 1368 Bewertung: (126) |
Hallo, habe ich das richtig verstanden, dass bereits ein VPN besteht (Firmen-VPN) und ihr wollt mit dem TIA die Steuerung über VPN erreichen? Sprich: VPN Endpunkt ist nicht der PC bzw. die CPU (mit einem CP etc.). Wo terminiert der VPN? Gleich vorweg: Layer 2 -Funktionen (z.B. "erreichbare Teilnhmer anzeigen") gehen nicht über VPN. Hast du schon einmal versucht, mit TIA die "echte" IP der CPU einzugeben und nicht die projektierte? siehe FAQ: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109754922 Vielleicht hilft dir das weiter. Grüße |
03.07.2018 14:49 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Guten Tag,
Einer der VPN-Endpunkte ist mein Laptop der den VPN-Client startet. Was alles auf der Kunden-Seite steht weiß ich nicht. Ich bin es von anderen Kunden so gewohnt, dass ich den VPN-Client mit Logindaten starte und anschließend mich einfach übers TIA-Portal mit der Maschine verbinden kann, als wäre ich direkt mit einem Netzwerkkabel angeschlossen. Falls das die Frage nicht beantwortet, kannst du sie vielleicht etwas umformulieren? Bin mir nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstanden habe. In Netzwerktechnik muss ich noch einiges lernen.
Damit ist die Funktion gemeint, die man nutzt, wenn die Steuerung z.B. noch keine IP vergeben hat, Korrekt? Das versuchen wir nicht, siehe Anhang.
Die IP-Adresse manuell einzugeben ergibt denselben Fehler. Ich hänge einfach mal ein Bild vom "Online verbinden"-Fenster an, vielleicht hilft das. (Schnittstelle X1 mit 192.168.0.10 ist das Netzwerk im Schaltschrank und von außen nicht erreichbar.) Die 10.59.221.59 wurde uns vom Kunden vorgegeben und ist in der Steuerung eingestellt. Kann es sein, dass diese im Kundennetz auf eine IP im Subnetz 10.41.170.XX geroutet wird und ich diese IP benötige? |
Zuletzt bearbeitet von: SiHo27 am: 03.07.2018 14:50:27 |
|
Folgen Sie uns auf