05.07.2015 15:37 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo Leute, ich habe ein UDF als .lma-Datei, erstellt das ich gerne öfters in anderen Schaltungen verwenden möchte kann dies aber trotz das ich es über Extras -> Optionen -> UDF einfügen kann, nicht in anderen Schaltungen verwenden, da es aus gegraut ist und mit der Fehlermeldung versehen ist, UNGÜLTIG. An was kann das liegen? Hat jemand eine Ahnung, habe mal die Datei mit angehängt, auch ein kleines Screenshot. DateianhangWechsler_Auto.zip (75 Downloads) |
05.07.2015 15:55 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 33809 Bewertung: (4200) |
Du hast einige analoge Blöcke nicht abgeschlossen. Ich habe es mal mit analogen Merkern gemacht. DateianhangWechsler_Auto_V1.0.2.zip (88 Downloads) |
05.07.2015 19:48 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Hier im Anhang wäre auch mal eine aufgeräumte Variante mit deutlich weniger Blöcken aber gleichem Ergebnis. In deiner UDF verstehe den nach außen geführten Parameter B003 V1 nicht, da steht doch immer eine 1 drin.
DateianhangWechsler_Auto2.zip (72 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf