15.11.2020 16:22 | |
Beigetreten: 06.05.2010 Letzter Bes: 09.01.2021 Beiträge: 1715 Bewertung:
|
Hallo Tim, da ich leider Deine Hardware nicht kenne hier zwei Möglichkeiten: -bei einer S71200/1500 Nutze aus der LGF (Library for General Functions) die Funktion LGF_Ferquency. . bei einer S7-300/400 sowie S7-1200/1500 wenn Deine Zeit nur einmalig einzustellen ist, dann kannst Du auch einen Weckalarm nutzen. Dau kannst bei beiden Steuerungen auch die Systemtaktmerker nutzen, oder eben ein Vielfaches davon. Hier auch noch eine kurze "Anregung" zum Thema Taktgeber. Ansonsten gibt es noch so einige andere Lösungen, Grüsse |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf