06.01.2020 10:18 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (1) |
Hallo! Ich habe folgendes Problem bei meiner Rollladensteuerung wäre toll wenn mir Jemand helfen könnte. Schaff es selber einfach nicht. Also ich steuere mein Rollladen und Raffstore über eine Logo8. Bei jeden Rollladen befindet sich ein Taster für Auf und ein Taster für AB. Momentan ist es so wenn ich den Taster mehr als 1sek gedrückt halte, dann fährt der Rollladen in die Endlage. (Endschalter sind im Antriebsmotor eingebaut) Lass ich den Taster vor 1sek wieder los dann bleibt der Rollladen oder Raffstore stehen. Dass hab ich so gemacht damit ich den Raffstore bei Sonneneinstrahlung an der richtigen Position stehen lassen kann. Nun würde ich gern bei kurzem betätigen eines Tasters den Rollladen in die Endlage bewegen und wenn ich den Taster Auf oder Ab während der Fahrt betätige soll der Rollladen angehalten werden. Somit wäre dann eine feine Positionierung der Raffstore wider möglich. Anbei das Programm dass ich momentan verwende. Wäre toll wenn sich jemand die Mühe macht mir zu helfen. MFG DateianhangRollladen OG.zip (72 Downloads) |
06.01.2020 10:38 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.05.2024 Beiträge: 32956 Bewertung: (4075)
|
Vielleicht so?
DateianhangRolladen_OG_V2.zip (98 Downloads) |
06.01.2020 22:00 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 04.05.2024 Beiträge: 2190 Bewertung: (98) |
Oder vielleicht so ? mfG DateianhangRolladen_OG_V3.zip (100 Downloads) |
Folgen Sie uns auf