29.03.2020 15:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 33021 Bewertung: (4079) |
Kannst du mal das Projekt hochladen? |
29.03.2020 16:36 | |
Beigetreten: 26.08.2014 Letzter Bes: 12.05.2024 Beiträge: 237 Bewertung: (1) |
Hallo ixo65, danke dir. Vorab erst mal den Baustein alleine. Will nicht das andere sich schlapp lachen. Mache das ja nur Hobbytechnisch. Habe jetzt schon rel. viel rumprobiert. Mir fällt auf das scheinbar nicht alle "In Range" Blöcke abschalten. Die Berechnung wird jedenfalls über die "Calc" durchgeführt obwohl nicht aktiviert. Und das nicht bei allen Netzwerken. Deshalb hab ich da auch keinen Plan mehr. Viele Grüße Wolfgang DateianhangBaustein.zip (43 Downloads) |
29.03.2020 18:15 | |
Beigetreten: 26.08.2014 Letzter Bes: 12.05.2024 Beiträge: 237 Bewertung: (1) |
Hallo ixo65, danke für die Info. Ich habe das ganze nun nochmal an der Realen Steuerung ausprobiert. Es wird ein Variabler Druckeingangswert verarbeitet. Die Formeln im Kommentar sind nur Hilfestellung für mich. Das G4 im Netzwerk 1 ist aus Excel und stellt den Eingang Druck dar. Sind Polynomformeln die das Kältemittel umrechnen. Nun ist mir aufgefallen das der angezeigte Wert ( Druck zu dazugehöriger Temperatur ) passt. Schalte ich die Anlage ein ändert sich der Druck und es wird in einen anderen "IN Range" gewechselt. Beim wechsel bleibt aber der vorherige "Calc" quasi eingefroren. Würde er auf 0 springen würde es vermutlich passen. Eventuell noch einen "Move" einsetzen der bei nicht angesteuert 0 weitergibt ? Viele Grüße Wolfgang DateianhangTestlauf.zip (39 Downloads) |
29.03.2020 19:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 33021 Bewertung: (4079) |
Ich habe zuerst das siebte Netzwerk nicht gesehen, weil es zugeklappt war. Ich habe in der Schnittstellenbeschreibung etwas rumgebastelt, das Netzwerk 7 gelöscht und in den 6 Netzwerken das kalkulierte Ergebnis über die MOVE-Funktion an den Ausgangsparameter überwiesen. Da ich das Ganze in V16 gemacht habe und dir dies nicht hilft, habe ich nur den PDF-Ausdruck zur Verfügung. DateianhangDruck_Temp R 452 A DEW.pdf (44 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf