02.05.2012 19:20 | |
Beiträge: 221 Bewertung: (4) |
Hallo. Habe heute meinen 16-MUX bekommen. Und gleich an die Logo angeschlossen zum Testen. Aber irgentwie bekomme ich keinen Temp Angezeigt mit der Logo. Es wird immer nur -50 angezeigt. Habe mal das Program unten angehängt inkl der Anschluss belegung an meiner LOGO 0BA6 Habe aber nur 6 Sensoren angeschlossen zum Test. Dateianhang16 Kanal MUX TEST.zip (83 Downloads) |
02.05.2012 19:27 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Wo ist das analoge Signal vom MUX an der Logo angeklemmt? Die Skalierung kann ich nicht ganz nachvollziehen. |
02.05.2012 19:48 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Also am I7. Ich habe dir mal die Skalierung bissl angepaßt, die war ja bei einigen Verstärkern unterschiedlich. Bei den ersten 6 habe ich mit einer Kommastelle eingestellt, -500 sind dann -50,0. Teste dies mal auf deiner Logo. Dateianhang16 Kanal MUX TEST_V1.zip (74 Downloads) |
02.05.2012 20:13 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Wandelst du die Pt1000 noch in 0..10V um ? Habe dir mal 2 Versionen angehangen. 1x über AI1 (I7) wenn es mit einem Pt1000->0..10V Wandler aufgebaut ist. 1x über AI3 (RTD-Modul) wenn es ohne Wandler aufgebaut ist. DateianhangArchive.zip (100 Downloads) |
02.05.2012 20:37 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
In der Simulation funktioniert es. Welcher wird denn zuerst abgefragt? Versuch es mal mit dem Online-Test nachzuvollziehen. Betel hat hier aber auch noch eine einfachere Lösung für die 4-Bit Codierung verlinkt. |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 02.05.2012 20:40 |
|
Folgen Sie uns auf