06.10.2009 08:58 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo, ich denke das Deine PZD nicht stimmt. Wenn du z.B. ein AOP auf den MM4 aufsteckst ändert sich die PZD automatisch. Deshalb erkennt Drive Monitor den Umrichter nicht richtig. Du kannstdie PZDüber Parameter P2012 in001 ändern (auf 2) dann könnte es funktionieren. Sollte sich nichts ändern würde ich mal auf die Version des Drive Monitors schauen und ggf. den Neuesten herunterladen: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/11769381 Als bessere alternative gibt es auch noch die SW Starter: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26233208 Hoffentlich hilft dir das weiter. Grüße |
Folgen Sie uns auf