06.11.2007 11:43 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
ich konnte es leider nicht nachvollziehen, da ich die HMI-Teilnehmer nicht im HW-Katalog habe. hast du mal versucht dein projekt mit speichern unter => reorganisieren (langsam) zu speichern. vielleicht hilft das weiter... |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
06.11.2007 13:12 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo gochtel, das mit dem Reorganisieren hab ich mal versucht und es hat nichts gebracht. Ich habe ausserdem mal ein anderes OP/TP (TP170A)eingesetzt und die Adresierung im Profibusnetz geändert. Das Ergebnis ist immer das gleiche, sobald icheine HMI-Station im Manager einfüge und diese ans Profibus Masternetz der CPU 315-2PN/DP anschließe ist zwar die Konsistenz prüfung in Ordnung aber bei der Übersetzung wird wieder der Fehler "Beim Erzeugen der SDB's ist ein Fehler aufgetreten......"angezeigt. gruß peter Dateianhangsimatic 300(1).zip (69 Downloads) |
06.11.2007 14:10 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
also hotfix bringt immer was. die würd ich als erstes installieren. hab leider auch keinen hotfix gefunden (hab allerdings nur flüchtig gesucht) tut mir leid, daß ich nicht mehr helfen konnte... |
Zuletzt bearbeitet von: gochtel am: 06.11.2007 14:18...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf