05.08.2009 16:33 | |
Beigetreten: 10.08.2005 Letzter Bes: 10.12.2018 Beiträge: 3609 Bewertung:
|
Import einer technischen Anfrage eines Benutzers DaniM schrieb: Hallo, ich steuere mit einer LOGO 12/24 RC 0BA6 eine kleine Saftabfüllmaschine. Zur Litermessung wird ein mechanisches Durchflusszählrad eingesetzt. Ich zähle die Impulse mit dem Logo-Baustein "Vor/Rückwärtszähler" und kann somit auf die Menge schließen. Das Programm läuft soweit super (für den Maschinenablauf hab ich eine 20ig stellige Schrittkette programiert. Mein Problem nun: Laut Datenblatt verarbeitet die 0BA6 an den Eing. I3-I6 eine Eingangsfequenz bis 5kHz. Bei einer Messreihe hatte ich nun das Problem, dass bei schnellem Durchlauf das Zählergebnis überhaupt nicht passte.(Bei gleicher Zählimpulsanzahl viel mehr durchgeflossene Liter) Dabei habe ich folgende Daten aufgenommen: Test 1 3000 Impulse wurden in 78sek erreicht (kleine Durchflussmenge) =38,46 Impulse/sek, am Logo eingang ca 38 Hz gemessen == Bei dem Durchlauf arbeitet Logo richtig Test2 3000 Impulse wurden in 57sek erreicht (grosse Durchflussmenge) =52,6 Impulse/sek, am Logo Eingang ca. 83 Hz gemessen == Freqenzen stimmen nicht überein, Es lief viel mehr Menge durch den Zähler, Ergebnis stimmt nicht,Vermutung: Einige Impulse werden von der Logo nicht gezählt. Test3 Es wurde eine andere Logo 0BA6 nur mit dem "Vor/Rückwärtszähler" programmiert und dann beim erreichen des Zählerstandes ein Signal an die "Maschinenlogo" geschickt. Ergebnis: Die Impulse werden richtig gezählt 3000 Impulse wurden in 28 sek erreicht = 107,14 Impulse/sek, gemmessene Freqenz: 108Hz == Zählung passt Vermutung: Da auf meiner "Maschinenlogo" ein relativ umfangreiches Programm läuft ist diese nicht in der Lage, die Impulse so schnell zu verarbeiten, die Zweite Logo war fast "leer" und zählte desshalb richtig. Da dies jedoch für mich äußerst schlecht wäre, (ich bräuchte pro Masch. zwei LOGOs) hoffe ich dass es da irgendeine andere Lösung gibt, zumal immer von 5 kHz bei der 0BA6 zu lesen ist. Vielen Dank für die Hilfe. |
08.08.2009 09:25 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 02.11.2020 Beiträge: 3180 Bewertung:
|
Da ich mit schnellen Impulsen an der Log noch keine Erfahrungen gesammelt habe.... ...kann ich wohl kein wirklichen hilfreichen Tip geben. Evtl. mal die andere Logo mit dem gesamten Programm bespielen und testen. Oder die Logo wo es nicht funktioniert nur mit dem "Testprogramm". Vielleicht hat die Logo einfach ein Problem. |
Versuch macht kluch .... |
|
08.08.2009 11:31 | |
Beiträge: 82 Bewertung:
|
Hallo Ihr Logo-Fans, Zum Thema habe ich mal eine Beweisschaltung von meiner 12/24 Logo 0BA6 als Anlage gebracht. Obwohl ich ein 24V Taktsignal mit über 4 kHz an I5 gelegt habe, kann der Vor- und Rückwärtszähler in 1sec. nur maximal 250 Impuls zählen. Damit ist bewiesen, das schnelle Eingangssignale für diese Zähler nicht sicher verarbeitet werden können. Das hängt mit den Durchlaufzeiten der Logo zusammen. Je mehr Blöcke abgefragt werden müssen um so weniger Impulszählungen sind möglich. Mit dem Frequenzschwellwertschalter hingegen funktioniert die Auswertung einwandfrei. Gruß logra DateianhangFrequenzschnelligkeitstest eines Vor u. Rückwertszählers bei der oBA6.zip (157 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf