Industry Online Support
Technical Forum
29.12.2012 10:53 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe folgendes Problem: Meine Aufgabe: Ist es einen alten Scalance W788-1RR Acess Point gegen einen typengleichen Scalance W788-1RR Acess Point auszutauschen. Bisherige Tätigkeit: Ich wollte über den Browser, so wie im Handbuch beschrieben, auf den Acess Point zugreifen um mir die Konfigurationsdateien zu sichern und diese dann anschließend auf den neuen Acess Point zu laden. CLOG nicht vorhanden! Mein Problem: Ich bekomme keine Verbindung über den Browser auf den alten Acess Point. Die ip konnte ich mit dem primery setup tool herausfinden. Aber die Verbindung wird nicht aufgebaut. Der Zugriff auf den neuen Acess Point funktioniert allerdings. Beim neuen Acess Point konnte ich eine neue Ip vergeben und mich anschließend über den Browser verbinden. Wo könnte das Problem liegen? Komisch weiterhin ist das ich unter cmd keine ip finde und primery setup tool erkennt eine ip-adresse vom acess point. Zusätzliche Frage: Lösche ich die komplette Konfiguration, wenn ich dem alten Acess Point über primery setup tool eine neue ip vorgebe ??? oder ändert sich nur die ip-adresse ??? dann könnte ich eventuell einen neuen Versuch starten mit einer defintiv sicheren IP. Jedoch muss ich mir sicher sein das die Konfiguration nicht gelöscht sonst funktioniert mein neuer Acess Point auch nicht und somit die ganze Anlage nicht. DateianhangBrowser_Fehler_Protokoll.pdf (54 Downloads) |
29.12.2012 10:54 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Anbei auch noch ein Screen Shot vom cmd
DateianhangScreen_shot_cmd.pdf (60 Downloads) |
29.12.2012 10:55 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
und vom primery setup tool
DateianhangScreen_Shot_Primary.pdf (46 Downloads) |
Folgen Sie uns auf