Industry Online Support
Technical Forum
22.03.2012 11:45 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hi Leute, Da ich ein kleines aber warscheinlich lösbares Problem habe, wollte ich euch einmal um Hilfe bitten. Da dies jedoch mein erster Beitrag hier im Forum ist, stell ich mich erstmal vor. Ich heiße Michael, bin 30 Jahre alt und wohne im Kreis Hohenlohe. In euer Forum (das ich sehr Hilfreich finde) bin ich durch mein Aquarium gekommen. Ich wollte es mittels Logo-Steuerung Automatisieren und hab mir hierzu schon einige Tipps aus dem Foum verinnerlicht. Aber nun zu meinem kleinen Problem: Ich habe an einer Logo 230RC-0BA5 und dem Modul Am2 AQ ein dimmbares EVG (2x 54Watt) angehängt und dimme somit meine Lampen hoch und runter. Auch meine Pumen funktionieren ohne Probleme wenn ich alles von Hand eingebe. Nun wollte ich natürlich die Logo weiter ausschöpfen und bestellte mir ein Kabel und die Logo Comfort Version 7.0. Ich hab auch hier im Forum schon ein paar Beiträge gefunden die sich mit USB-Kabel und Mac befassen, jedoch stell ich mich vielleicht etwas dumm an. Um jetzt nicht lange um den heißen Brei herum zu reden.... Meine Verbinung zwischen Mac (10.6.8) und der 0BA5 funktioniert nicht. -> ein Ordner /private/var/Lock ist vorhanden (in Lock ist auch eine Datei aufgetaucht) -> den USB-Treiber (https://www.silabs.com/products/interface/usbtouart/Pages/default.aspx) hab ich auch neu geladen. Jetzt erscheint im Logo Prog. unter Extra/Option/Schnittstelle KEIN Port1, sondern nur4xBluetooth. Was hab ich falsch gemacht? Ich Dank euch shon mal im Vorraus.
|
22.03.2012 17:14 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Hm zu Mac kann ich leider wenig sagen, aber vll hilft dir die Treiber ReadMe weiter.
DateianhangReadMe_DE.pdf (58 Downloads) |
26.03.2012 20:14 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Danke für den Vorschlag. Leider fürt das aber auch zu nix Noch andere Vorschläge? |
Folgen Sie uns auf