27.10.2014 15:50 | |
Beiträge: 13 Bewertung: (2) |
Hallo Steinzer. Vielleicht löst es das Problem. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/2847489 Falls es geholfen hat, lass es mich wissen Viele Grüße |
27.10.2014 18:01 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 04.05.2024 Beiträge: 1165 Bewertung: (279) |
Hallo Steinzer, andere Maßnahmen bringen da meiner Meinung nach wenig. Außerdem ist hier weniger die Zykluszeit als die Auslastung der einzelnen OBs interessant. Aber ich denke das wolltest Du wohl vermitteln. Bedenke das Du jeden Weckalarm-OB (außer den schnellsten) mit max. 50% auslasten darfst. Nur so bleibt genügen Zeit für die anderen (schnelleren) Weckalarm-OBs die den jeweiligen OB unterbrechen. Also passt in den 500ms-OB Code mit einer maximalen Berabeitungsdauer von 250ms. Abzuziehen ist dann auch noch eine gewisse Reserve für die azyklischen OBs (z.B. für Diagnose). Auch der OB1 sollte noch dran kommen weil manche Diagnose auch darin abgearbeitet wird. Wenn Du recht komfortabel die Auslastung der verschieden OBs ermitteln möchtest (und damit auch einfach nachvollziehen kannst wie sich deine Optimierungen auswirken) empfehle ich Dir folgenden Beitrag: Link In PCS7 V7.1 gab es auf der Setup DVD auch noch eine Anleitung (als PDF)wie man ein Objekt aus der Vorlage @Template.pdl in ein Bild einbinden kann um so über das zugehörige Faceplate das ganze grafisch auf der OS zu sehen. Leider wurde es nicht mit der Standard-Dokumentation installiert. Ich weiß nicht ob es bei V8 auch noch vorhanden ist. Such mal auf der DVD nach @CPU RT. Das ist im Prinzip das gleiche Objekt wie man es bei Einsatz der Maintenance-Station für eine AS erhalten würde. Nur das man es 'zu Fuß' einbindet und somit auch ohne MS-Lizenz verfügbar ist. Ich hoffe das hilft Dir weiter. Gruß, mark |
"Expert" does not necessarily mean Siemens employee. Please cross-check your requirements always with official Siemens documentation. Also "Experts" are pleased about feedback. Please don't send support requests as PM. Questioners who don't follow up their thread will be put to my list of users to be ignored. |
|
28.10.2014 12:52 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (1) |
Vielen Dank für eure ausführlichen Hilfestellungen! Leider kann ich erst nächste Woche versuchen, die Laufzeit der OB`s zu ermitteln. Mfg |
Folgen Sie uns auf