06.07.2018 15:56 | |
Beiträge: 23 Bewertung: (1) |
Hallo leute folgende Frage hab ich, ich habe in Fup den Befehl SHL um bitweise um 1 bit durchzuschieben. (12 Heizregeler abwechselnd ansteuern)im OB 20 (10ms eingestellt) soll das bit bei jedem Zykluss verschoben werden. komischer weise wird immer beim 0.5 bit die Schiebefunktion nicht immer durchgeführt - übersprungen (2 bit geschoben). Es hängt mit der Zyklusszeit der SPS zusammen. Obwol nur die Heizregler und der Schiebbefehl in einem Baustein sind. Es muss Zyklisch einemal geschoben werden. Die Zykluszeit der SPS liegt bei 3 ms - 5 ms Ich kann mir das garnicht erklären. An jedem bit hab ich eine Addition gefügt (Zähler ), um zu sehen wie oft das entsprechende bit nicht aufgerufen wird. Es wird bei der Reglung nicht stören, aber vermuttlich bei jedem 10 Takt fehlt das Bit. Vielen Dank im Vorraus Christoph ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09.07.2018 08:21:41Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09.07.2018 08:23:05Text für bessere Lesbarkeit editiert. |
|
09.07.2018 08:22 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8175 Bewertung: (172) |
Das zweite Thema mit dem Titel Probleme SHL-Befehl, bitweise um 1 bit durchzuschieben wurde in der Konferenz STEP 7 / STEP 7 Lite veröffentlicht. Gruß |
Folgen Sie uns auf