13.04.2010 16:50 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 21.03.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo Staritek, nach Deinem ersten Beitrag dachte ich: überlege Dir in eine der beiden Stationen einen CP342-5 einzubauen. Über den kann mit S7-Kommunikationsfunktionen (PUT / GET) schreiben und lesend auf den Kommunikationspartner zugegriffen werden. Wenn ich aber Deinen zweiten Beitrag lese, so fällt mir sofort folgende Variante ein: Du nutzt 2 CP342-5 und prüfst jeweils den Betriebszustand der anderen Station. Und dann passt Du den Betriebszustand der CP's entsprechend an. Schau Dir mal diesen Beitrag dazu an. CP 342-5 -- Wie kann ich die PROFIBUS-Adresse oder die Betriebsart des CP 342-5 im laufenden Betrieb ändern? Sieht für mich genau nach dem aus, was Du brauchst. Viel Erfolg Sabine |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf