Industry Online Support
Technical Forum
03.04.2012 15:10 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 21.03.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo kkw, willkommen hier im Forum. was meinst Du denn mit ...
wo bekommst Du den Fehler? An der S7-300 LED-Anzeige? Ist der ganze Bus gestört? Habe "auf die Schnell" einen Beitrag hier im Produkt-Support gefunden, der beschreibt was beachtet werden muss, wenn eine S7-400 an einen "Fremd-Master" angeschlossen werden soll. Das sollte sich übertragen lassen. Was müssen Sie bei der Kopplung einer S7-400 CPU als DP-Slave an einen Fremd-Master beachten? Ansonsten: hast Du noch ein paar Infos für uns, was Du bisher gemacht hast? Wie weit Du mit der Konfiguration gekommen bist? Viel Erfolg Sabine |
Folgen Sie uns auf