04.11.2009 17:13 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412)
|
Hallo Emil, lass mich dann noch etwas präzisieren. zu 1. OK, dann hat Dein DP_RECV 64 Byte, ich würde wirklich Byte verwenden, und Dein DP_SEND hat 4 Byte länge. Mehr ist nicht zu tun, ja. zu 2. OK, wenn Du beispielsweise 5 Byte Eingänge und 5 Byte Ausgänge hast in Deinem FB, dann muß Dein Pointer um 10 Byte (dass nehme ich jetzt mal kühn an) verschoben werden. Dann wäre Dein Pointer p#db11.dbx10.0 byte 64, sonst nichts. Die Daten die Du hinter das Array anlegst... schlagen sich nicht auf die Daten der DP Funktionen durch. Wobei... Du hast 64 Byte Ausgänge und 4 Byte Eingänge...also 68 Byte. zu 4. Du brauchst keine GSD Datei erstellen. Wenn Du eine GSD suchst holst Du Dir die von hier. Viele Grüße J_Bell |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
05.11.2009 11:56 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Vielen Dank J_Bell, deine Antwort hat mir viel geholfen. viele Grüsse Emil |
Folgen Sie uns auf