28.03.2012 08:35 | |
Beiträge: 47 Bewertung: (7) |
hallo allesamt Was bedeutet Steckenüberwachung Was macht diese Wie funktioniert diese -> wichtig für Fehlersuche Was ist Segmentierung Wie funktioniert das Was sind die Folgen in den verschiedenen Topologien mit LWL ?
DateianhangOLMV3-V4 S0 Stellung.pdf (40 Downloads) |
30.03.2012 13:07 | |
Beiträge: 1547 Bewertung: (129)
|
Hallo, also der Schalter S0 überwacht die Kuperschnittstelle, sollte also daher unabhängig davon sein, welche Topologie Du aufbauen willst. Vielleicht hilt dir dieser FAQ: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/50837579 Das ganze stellt dann quasi auch die Segmentüberwachung dar. Diese ist dann unabhängig von der Topologie und kann daher 1 oder 0 sein. Die Streckenüberwachung gilt dann für die LWL-Ports. Ich denke das Handbuch hast Du schon gefunden oder?: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/56606534 Ich hoffe das hilft Dir ersteinmal. |
Folgen Sie uns auf