27.11.2009 13:31 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Ja so sieht es aus, das PDM kommt an die Sensoren nur die CPU bekommt keine Daten. Die HW Config habe ich auf die CPU geladen. Es traten dabei keinerlei Fehler auf. CPU ist dann auch gleich angelaufen. Wobei ich heute nochmal den Link 157-0AA82-0XA0 gegen einen 157-0AA81-0XA0 getauscht habe. Beim 82er brauchte die CPU in der tat etwas länger zum Anlaufen undin der Online HW Config beim Linkdie meldung das die PA Sensoren nicht Vorhanden seien (Peripherie oder Parametrierfehler). Nun mit dem 81er Link startet die CPU gleich und auch die Fehlermeldung ist weg. BF LED ist aus. Versuche ich nun aber irgendwie(in meinem Fall) PED 251 zu beobachten ist diese im Status"nicht wirksam". Rufe ich diese Adresse nun in einem Baustein auf geht ohne OB82 / 122 die CPU auf Stop da es die Adresse 251 nicht gibt (Peripheriefehler) Der DP Bus läuft im Profil DP mit 1,5 mbit. Der PA mit den 31,25 im Profil Standart. Habe hier auch schon etwas herumgespielt mit dem Profilen, leider ohne erfolg. Muss ich da irgendwie noch was Parametrieren das der DP Bus die daten vom Link / PA Bus empfängt und weitergibt ? Ein Versuch mit einer "alten" ET200L SC IM SC mit Analog Inhat geklappt und die dortigen Werte kommen an. Anbei hefte ich noch mal ein paar Bilder meiner HW Config. Mfg Jehuty was bedeutet denn im hw3.jpg "Ende der Synchronisation mit einem DP Master" ? DateianhangPBus.zip (46 Downloads) |
Folgen Sie uns auf