25.04.2013 14:35 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 3021 Bewertung: (1054) |
Hallo Mathias83 zuerst die gute Nachricht: Du kannst ueber Step 7 die DP Slave Addresse vergeben und das angehaengte Bild zeigt Dir wo Du das in der HWkonfig findest (ist von der englischen Step 7 Version sollte aber in der Deutschen Version an derselben Stelle zu finden sein). Die nicht so gute Nachricht: Du musst dazu direkt am Profibus sein und es geht meines Wissens nach nicht uebers routen durch die CPU ("Set Slave Address" is eine Class 2 DP Master Funktion und die CPU kann nur Class 1 DP Master Funktionen von daher wird es wohl nicht moeglich sein mit Deiner TCP/IP Verbindung zur CPU). |
Zuletzt bearbeitet von: fritz am: 25.04.2013 14:38Bild angehaengt Cheers |
|
26.04.2013 09:57 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 3021 Bewertung: (1054) |
Hallo Mathias83
Das ist richtig (oder CP5711, oder 5512 usw.sollten genausogehen)
Versuch macht klug kann ich da nur sagen (hab's noch nicht probiert, der Step 7 Hilfe zufolge kann Step 7 das wohl asu irgenwelchen Gruenden nicht)
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen das dasfunktioniert. |
Cheers |
|
26.04.2013 11:17 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für deine Unterstützung. Ich hoffe das der Adapter heute noch kommt und dann das ganze testen kann. Grüße Mathias |
Folgen Sie uns auf