Industry Online Support
Technical Forum
05.03.2010 20:47 | |
Beiträge: 433 Bewertung: (48) |
Hi, also mit einer Beschreibung der DBs kann ich nicht dienen, den FB bzw. FC verwende ich nicht. Ich nehme die Profinetdiagnose: www.siemens.de/systemdiagnose=> Profinet IO Device Diagnose. Kannst Du Dir auch als Demoversion runterladen und ausprobieren. Die find ich viel besser, zumal die grafische Darstellung in WinCC wesentlich komfortabler ist. Tomcat |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
01.08.2010 13:00 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
@ET_Wieser: Liste der ausgefallenen Slaves -> BF Liste der gestörten Slaves -> SF. |
02.08.2010 15:09 | |
Beiträge: 39 Bewertung: (1) |
Hallo, danke, so weit bin ich auch. DB? FB? Library? Zusammenhang zwischen Gerätename und Bit des Slaves?
|
02.08.2010 18:30 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
??? |
03.08.2010 14:39 | |
Beiträge: 39 Bewertung: (1) |
Hallo, woher krieg ich die Information SF und BF bezogen auf meine PN-Teilnehmer? Aus welchem DB? DAS war das ursprüngliche Problem.
|
Folgen Sie uns auf