21.06.2017 16:54 | |
Beigetreten: 16.10.2007 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 629 Bewertung: (45) |
Ich hänge mal ein Ereignisprotokoll an. Das Ganze ist recht komplex. Am Profinet mit der IP 121 ist eine Keyence-Kamera angebracht, die auch funktioniert. Über die Schnittstelle, die als Ethernet bezeichnet wird mit der IP 120, findet die Kommunikation zur S7-1500 statt, obwohl der Lieferant gemeint hat, wir müssten die 121 einstellen. Die andere Schnittstelle wäre am Panel PC nur für Windows reserviert. In der S7-1500 bekomme ich aber keine Verbindung zur CPU des Panel PC's zustande, wenn ich 121 nehme, bei 120 klappt es. Die Put-/Get-Bausteine arbeiten ohne Probleme in der S7-1500 und die Daten kommen in der jeweiligen CPU an. Das mit der Mischung von Ethernet und Profinet ist auch nur eine Vermutung. Gruß DateianhangEventLog_CPU20170612.txt (87 Downloads) |
Folgen Sie uns auf