26.06.2017 10:06 | |
Beigetreten: 16.10.2007 Letzter Bes: 12.01.2021 Beiträge: 407 Bewertung:
|
So, jetzt geht es mit der Fehlersuche weiter. Am Freitag habe ich die Put/Get-Aufrufe der S7-1500, die über Ethernet mit dem Panel PC verbunden ist, freigegeben. Heute morgen war die CPU wieder in Stop. Das Protokoll hänge ich an. Ich habe auch ein Ereignisprotokoll, das mit einem Diagnosetool, welches auf dem Panel PC läuft, angehängt. Zudem habe ich den Checkdisk laufen lassen, konnte aber nichts erkennen. Die PC-Diagnose sagt auch, dass die Batterie in Ordnung ist. Wir werden diese aber trotzdem tauschen und mit einem Datenlogger die Spannung messen. Jetzt habe ich mal die Profinet-Kabel an der CPU entfernt. Vielleicht hat jemand noch eine Idee. Gruß DateianhangDokument2.pdf (6 Downloads) |
Folgen Sie uns auf