06.08.2013 14:56 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
Puh, am besten mit der Hotline klären. Bin mir gerade nicht sicher ob http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/31032135 Software PN da gehen würde? |
~(‾▿‾)~ |
|
07.08.2013 09:19 | |
Beiträge: 26 Bewertung: (1) |
Ich hab noch mal ein bisschen rumgeforscht. PROFINET ist in drei Klassen aufgeteilt, A (IO), B (RT) und C (IRT). Wiki (der ich aber normalerweise nicht vertraue...) sagt dazu: "Für die Realisierung einer Profinet Schnittstelle als Controller oder Device werden für Profinet IO (CC-A und CC-B) und für Profinet CBA keine zusätzlichen Anforderungen an die Hardware gestellt, die nicht mit einer üblichen Ethernet Schnittstelle (100BASE-TXoder100BASE-FX) erfüllt werden können." Für IRT bräuchte man dann aber Hardwareunterstützung z.B. in Form eines ERTEC uC wie er im CP1616 drin ist. Zusammen mit dieser Hardwareunterstützungstabelle aus der WinAC-Bedienungsanleitung folgere ich daher daraus, dass auch mit dem IPC ohne den CP1616 und mit einer Standard-Intel-Ethernetkarte PROFINET als Controller möglich sein sollte solangeman kein IRT will. Mein Switch (X208) kann ohnehin kein IRT, und dass die IRT-Vorteile im Zusammenspiel mit WLAN ohnehin hinfällig wären, wurde ja oft genug erwähnt. Also: Meine restliche Hardware kann eh nur (bestenfalls) RT, und auch reichte mir von Anfang an RT komplett aus um meine Anforderungen zu erfüllen. Was sagt ihr zu meiner Argumentation? Klingt zumindest für mich schlüssig. Ich werd heute auch noch mal beim technischen Support anrufen und denen meinen Fall so genau es geht schildern. Das hatte ich gestern schon gemacht, und die Antwort war in etwa "Es ist nur da PROFINET drin, wo PROFINET drauf steht!". Was aber widersprüchlich zu den obig genannten Informationen ist... |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
07.08.2013 13:36 | |
Beiträge: 26 Bewertung: (1) |
Na ja, mir geht's darum: Dort sieht man zwei RJ45-Ports, einer mit durchgezogenem Kasten, einer mit gestricheltem. In der Bedienungsanleitung steht, dass Port 1 einen exklusiven IRQ hat und Port 2 einen shared. Soweit ich das verstehe, hat das Teil zweiNetzwerkadapter - einmal den82574L (welcher in der Hardwaresupportliste von WinAC auftaucht) und einmal den82579LM (welcher dort nicht auftaucht). Und für WinAC muss man zwingend den 82574L nehmen. Für den 227D gibt's sogar eine Anweisung, dass man für PROFINET NUR den zweiten Port nehmen darf:https://support.automation.siemens.com/ww/llisapi.dll/22630702?func=ll&objId=22630702&objAction=csView&lang=en&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW&load=treecontent Für den 427D gibt's keinen äquivalenten Artikel leider. Im Notfall lässt sich das sicher auch durch Try & Error rausfinden, aber sowas vermeide ich immer gerne nach Möglichkeit.
|
Folgen Sie uns auf