29.07.2008 00:36 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411)
|
Hallo Marco, also Möglichkeiten gibt es da viele... vielleicht kann ich Dir ein paar zeigen für die auch Applikationen vorliegen. Schau Dir mal die Applikation: J_Bell |
06.09.2008 17:34 | |
Beiträge: 433 Bewertung: (48) |
Hallo Marco, da kann ich Dir die Profinet IO Diagnose von IT4Industry empfehlen: Profinet IO Diagnose. Die kann noch ein bißchen mehr als nur die Anzeige "Fehler" oder "nicht Fehler". Es gibt auch eine Demoversion davon, falls man es sich erstmal (ohne Kosten) anschauen will. Tomcat |
08.09.2008 07:24 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (1) |
Hallo Leute. Danke für Eure Mühe. Ich werde mich mal umschauen. Mußte das Projekt mal kurz auf Eis legen. MElde mich. Gruß Marco |
Folgen Sie uns auf