03.09.2019 13:56 | |
Beigetreten: 06.05.2010 Letzter Bes: 12.05.2024 Beiträge: 1965 Bewertung: (273) |
Hallo S_Liner, ich glaube Du hast bei der Parametrierung des PAC ein "Problem". Bitte schaue Dir das im Handbuch GHB Erweiterungsmodule 7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET an. Im Kapitel 5 ist hier so einiges beschrieben, unter anderem Statusinformationen im zyklischen Datenaustausch. Hoffe das hilft Dir weiter. Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09/04/2019 08:16:09Link optimiert. |
|
04.09.2019 10:01 | |
Beigetreten: 22.09.2015 Letzter Bes: 30.01.2024 Beiträge: 90 Bewertung: (0) |
Hallo, vielen Dank für deine Geduld.
Ich habe mir einen kleinen Funktionsbaustein zum Einlesen der Daten geschrieben den ich im FC 1 aufrufe. (Siehe PDF Seite 3&4) Was mache ich jetzt noch falsch? Es funktioniert immer noch nicht. Grüße DateianhangPLC.pdf (403 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: S_Liner am: 09/04/2019 10:12:38 |
|
06.09.2019 19:24 | |
Beigetreten: 22.09.2015 Letzter Bes: 30.01.2024 Beiträge: 90 Bewertung: (0) |
kann mir dazu noch jemand was sagen? |
07.09.2019 15:06 | |
Beigetreten: 14.11.2008 Letzter Bes: 12.05.2024 Beiträge: 362 Bewertung: (30) |
lad doch mal das projekt hoch. gruß rlw |
09.09.2019 12:49 | |
Beigetreten: 22.09.2015 Letzter Bes: 30.01.2024 Beiträge: 90 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen...
Die Pacs (29 Stk) sind in unserem Firmennetzwerk integriert. Das Kabel ist selbst angefertigt (Cat6). Mit Siemens PowerConfig V3.12 kann ich jeden einzelnen Teilnehmer erreichen. Von daher würde ich schon behaupten das alles i.O. ist mit dem Kabel.
Nein leider nicht
gemacht :) Vielen Dank für eure Hilfe bis hierher. DateianhangEt200s.zip (242 Downloads) |
09.09.2019 15:00 | |
Beigetreten: 14.11.2008 Letzter Bes: 12.05.2024 Beiträge: 362 Bewertung: (30) |
Hallo, hast du mal die Topologie aufgerufen und so verschaltet wie es aufgebaut ist ? Mit der Maus die Verbindung in der graphischen Ansicht herstellen. gruß rlw DateianhangTopologie.zip (260 Downloads) |
09.09.2019 15:27 | |
Beigetreten: 22.09.2015 Letzter Bes: 30.01.2024 Beiträge: 90 Bewertung: (0) |
Hallo, ja das habe bereits. |
Folgen Sie uns auf