05.02.2018 06:34 | |
Beigetreten: 05.02.2018 Letzter Bes: 16.05.2024 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Guten Tag, ich habe Probleme die projektübergreifende PROFIsafe Kommunikation zwischen einer "1515F-2 PN:X2" und einer "1512SP F-1 PN" (Peripherie) über den an der Peripherie angeschlossenen "CP 1542SP-1" herzustellen. Das Projektierungsbeispiel "109478798" habe ich gelesen und die Konfiguration gestaltet sich auch wie dort beschrieben, Problem bleibt nur das ich die Kommunikation zwingend über die X1:Schnittstelle der "1512" vornehmen muss. Gibt es eine Möglichkeit die PROFIsafe Kommunikation auch über einen CP zu realisieren oder ist es zwingend notwendig direkt die Schnittstellen an den CPU's zu benutzen? Ist eventuell ein anderer CP notwendig um die Projekte und Netzwerke weiterhin getrennt voneinander zu lassen? Nachtrag: so wie ich das verstehe werde ich nicht darum herum kommen einen PN/PN-Koppler einzusetzen. (siehe :Datenaustausch PROFISAFE PN/PN Koppler) Bleibt dennoch die Frage wie ich mehrere voneinander getrennte Netzwerke bzw. Maschinen sicher miteinander verbinde, dass kann ja nicht nur über PN/PN laufen wenn bereits alles per Profinet vernetzt ist?! Danke für eure Hilfe. Gruß. |
Zuletzt bearbeitet von: rbotheS7 am: 05.02.2018 08:16:03 |
|
Folgen Sie uns auf