14.11.2008 07:46 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo J_Bell, an die Schreibweise werde ich mich wohl nicht gewöhnen. Es heisst DPV1_Data_Types siehe wiederum bei Felser ganz am Ende der Seite http://www.profibus.felser.ch/index.html?spezielles_format.htm Zudem schreibt Felser hinter den Beispielen zum speziellen Format folgendes: In der Norm sind die folgenden Werte für Datentypbezeichnungen reserviert. Datentypen werden als herstellerspezifische Byte codiert: Meine Frage bleibt weiterhin unbeantwortet: Wertet eine Projektierungssoftware das Schlüsselwort DPV1_Data_Types=1 in der GSD-Datei aus und wertet die Informationen im speziellen Format eines Datenmoduls aus, um dem Anwender irgendeinen Nutzen zu bieten? Rüdiger |