19.12.2011 10:01 | |
Beiträge: 133 Bewertung: (9) |
Hallo Eleu, Ich weiss nicht warum aber es funktioniert nicht. Kannst Du mir es auch im Kommentaren erklaeren was gemacht wird. Gruss Adam DateianhangC-Script.zip (125 Downloads) |
19.12.2011 13:09 | |
Beiträge: 1530 Bewertung: (59)
|
Hallo Adam_S, Wie können Sie in WinCC Runtime über eine Taste ein Programm starten, eine Textdatei drucken oder eine PDF-Datei öffnen? Hoffe, das hilft Dir weiter. Zum Thema mit dem Handle, etc.möchte ich Dir gerne denTipp geben, Dir ein C-Programmierbuch zu besorgen, damit Du dort immer mal wieder mal nachsehen kannst, wenn Dir etwas unklar ist. Ich hoffe sehr, Du nimmst mir das nicht übel, aber ich bin der Meinung, daß Du auf diesen Weg schneller eine Antwort hast, als wenn Du es zuerst hier im Forum postest und dann auf die Antwort lange warten musst. Viele Grüße Bizur |
19.12.2011 13:30 | |
Beiträge: 133 Bewertung: (9) |
Hallo Eleu, Danke fuer die Hilfe. Gruss Adam |
19.12.2011 13:46 | |
Beiträge: 133 Bewertung: (9) |
danke Bizur |
19.12.2011 15:28 | |
Beigetreten: 17.09.2007 Letzter Bes: 17.04.2023 Beiträge: 799 Bewertung: (82) |
moin, spy++ gibt es hier... http://mdb-blog.blogspot.com/2010/11/microsoft-spy-or-spyxx-for-download.html Programm entpacken ... usw. Anschließend kannst du unter search --> find window eine Dialogfeld öffnen. Hier gibt es das Finder Tool. Mit der Maus draufklicken und auf das betreffende Fenster des gewünschten Programms ziehen. Dann solltest du deine Fensterklasse ermitteln können. Evtl.musst du ein wenig probieren.... HWND Handle=NULL; // selbstdefinierter Datentyp in Windows Handle=FindWindow("IEFrame",NULL); --> API fct. in Windows Ein Handle ist eine Art Link auf ein ("softwaretechnisches ") Objekt. Das kann eine Datei, ein folderoder ebend ein Fenster sein. Durch diesen "Link" kann man dem Objekt "etwas mitteilen" oder auch dessen Eigenschaften ermitteln... So kann man ein Fenster in den Vordergrund holen oder auch dessen Größe ändern. |
Zuletzt bearbeitet von: vanDyk am: 19.12.2011 15:46VG / regards vanDyk |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf