09.03.2015 20:52 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.04.2024 Beiträge: 32847 Bewertung: (4061) |
Du hast aufgeführt, dass du in deinem Programm 8 Analogeingänge benutzt sowie 3 Analogausgänge. Würdest du z. B. eine 12/24V= Logo ohne Display nehmen (du willst ja ein TDE benutzen), hättest du schon 4 Analogausgänge Onboard. Diese können allerdings nur 0-10V, mit Trickschaltung (500 Ohm Widerstand) auch 0/4-20mA. Das wäre dann 12/24 RCEo (Bestellnummer 6ED1 052-2MD00-0BA8). Damit würdest du dann auch noch die geforderten 4 Digitaleingänge sowie die 3 Digitalausgänge abdecken. Für die restlichen 4 Analogeingänge bräuchtest du dann noch 2 analoge Erweiterungsmodule für Eingänge sowie 2 Stück Erweiterungsmodule AM2 AQ für die 3 Analogausgänge. Zu den analogen Eingängen kann man erst etwas genaues sagen, wenn man weiß welche Sensoren du anschliessen willst. Hier noch ein Link zu einer Siemensseite mit Bestellnummern. https://support.industry.siemens.com/cs/document/100704163?lc=de-WW |
09.03.2015 21:20 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
ok dann kommen statt der 2x AM2 RTD 0BA2 6ED1055-1MD00-0BA2 2x AM2 0BA2 6ED1055-1MA00-0BA2 wenn ich das richtig sehe. Danke & Gruß Stefan |
Folgen Sie uns auf