Industry Online Support
Technical Forum
11.06.2011 15:04 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! In einem anderen Forum wurde oft nach der Möglichkeit gefragt ein EVG mit der Logo zu dimmen. In diesem Zusammenhang habe ich nach einer Lösung gesucht das Problemohne Analogausgang zu lösen. Dazu habe ich ein Programm erstellt, welches über mehrere Zähler die Ausgänge Q1 - Q4 binär durchschaltet. Legt man jetzt Widerstände von rund 1 - 2 - 4 -8 kOhm in Reihe und überbrückt jeweils einen davon mit einem Ausgang der Logo, erhält man eine Widerstandskaskade von 0-15 kOhm in 16 Schritten. Durch variieren der Widerstände, können auch andere Schritte erzeugt werden, um zum Beispiel auf 0-10 kOhm in 16 Schritten zu kommen.Die Richtung der Widerstandsänderung wird mit I1 bestimmt und die Geschwindigkeit mit B001. Sicher finden sich auch noch andere Anwendungen wo ein analoges Ausgangsmodul nicht unbedingt erfordelich ist. Viel Spaß beim Testen und Frohe Pfingsten wünscht motmonti. DateianhangWiderstandsdimmer.zip (154 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich4 Benutzer |
Folgen Sie uns auf