06.02.2015 16:47 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo Leute, ich habe vor einiger Zeit in unserem Haus eine Logo (BA6) und Taster einbauen lassen um damit die Beleuchtung in drei Fluren und Draussen zu steuern. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, mich damit mal ein bischen zu beschäftigen und das mal selber ordentlich zu programmieren, aber wie es so ist, komm ich zu nix, bzw. es ist mir zu kompliziert oder ich bin zu blöd dazu. Zum Thema: Ich habe für die drei Flurbereiche den Komfortschalter genommen. Damit bin ich soweit zufrieden. Für die Aussenlampe habe ich das auch erstmal so gelöst, aber eigentlich wollte ich was anderes. Dazu brauch ich nun wohl Hilfe. Mir wäre am liebsten, das die Lampe automatisch eingeschaltet wird, wenn es draussen dunkel wird (+/- 30 min, evtl. monatlich angepasst oder so) und um 24 Uhr (als einstellbare Zeit) wieder aus geht. Zusätzlich sollte die Lampe mit dem Tasten eingeschaltet werden können (falls Sie aus ist, oder ausgeschaltet, wenn sie eingeschaltet ist). Sie sollte eingeschaltet bleiben, falls Sie vor der automatischen Ein-Schaltung schon mit Taster eingeschaltet wurde. Sie sollte sich aber automatisch um 24 Uhr ausschalten oder ausgeschaltet bleiben, falls Sie vorher mit dem Taster ausgeschaltet wurde (falls man nach 24 Uhr den Taster betätigt, sollte sie sich natürlich wieder einschalten lassen). Nett wäre noch, wenn man den Taster 2 Sekunden (oder so) gedrückt halten muss, damit nicht versehentlich geschaltet wird, da wir mehrere Taster/Schalter übereinander haben. Fragen: Verstanden was ich möchte? Ist das clever, oder hat gibt es bessere Ideen? Ist sowas mit der 6er möglich? (das die BA7 eine astronomische Uhr kann, weiß ich mittlerweile, würde aber ungern die Hardware tauschen) Gibt es jemand der bereit ist, mir sowas zu programmieren? Mir wäre es (nach Absprache) auch ein paar Euro Aufwandsentschädigung wert. Ich hänge mal die Datei an, damit die Verschaltung/Verkabelung bei mir klar ist. Eingang 4 und Ausgang 4 sind die Aussenleuchte um die es geht ,die anderen können eigentlich so bleiben. Schöne Grüsse und danke für euer Interesse Willi DateianhangHaus Entwurf1.pdf (46 Downloads) |
06.02.2015 17:36 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 748 Bewertung: (48) |
Hier mal obiges Beispiel nur mit Uhr.
DateianhangAußenbeleuchtung.zip (65 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: fmd am: 06.02.2015 17:37:25 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
07.02.2015 14:36 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 33810 Bewertung: (4201) |
Du müsstest für jede Jahreszeit oder für jeden Monat eine Jahresschaltuhr nehmen und damit den Schaltausgang der jeweiligen, zugehörigen Wochenschaltuhr verriegeln. Sprich bei Jahreszeiten: 4 Jahresschaltuhren und 4 Wochenschaltuhren. Sprich bei Monaten: 12 Jahresschaltuhren und 12 Wochenschaltuhren. Wobei du dann alle 4 Jahre ein Problem bekommst, das Schaltjahr. dann gibt es nämlich einen 29.Februar. Schau dir mal dies Thema an, da ist vom User Betel eine Art astronomische Uhr für die 0BA6 programmiert worden: https://support.industry.siemens.com/tf/ch/de/posts/astro-uhr/30875?page=0&pageSize=300 |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 07.02.2015 21:29:34 |
|
Folgen Sie uns auf