21.10.2015 19:23 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 24.02.2021 Beiträge: 944 Bewertung:
|
Man sollte vieleicht noch erwähnen, das der Wandler so nah wie möglich zum Fühler sollte, wenn die Leitung länger als 2-3 Meter ist. Das verringert das Auffangen von Störungen Bei sehr langen Leitungen sind dann Wandler auf 4-20mA besser als 0-10V Dann braucht man an der Logo aber einen500 Ohm Widerstand oder ein AM2 Modul In der Bucht gibt es sowohl Wandler für unter 10€ als auch Fühler mit integriertem Wandler in unterschiedlicher Bauform für 40€ http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=pt100+0-10v&_sacat=0 |
Zuletzt bearbeitet von: e-bastler am: 21.10.2015 19:25:55 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
22.10.2015 06:50 | |
Beigetreten: 19.12.2014 Letzter Bes: 25.09.2020 Beiträge: 486 Bewertung:
|
Ja gibt es, aber die Preise dafür sind mehr oder weniger erschreckend! Ciao Stefan |
22.10.2015 07:53 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 10.02.2021 Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Ich habe bisher sehr gute Erfahrungen mit den Messumformern von B&B Thermotechnik. Gibt's bei Conrad, in 0..20mA und 0..10V Sind jetzt nicht so günstig, aber sehr kompakt und lassen sich fast überall unterbringen. |
Versuch macht kluch .... |
|
Folgen Sie uns auf