02.11.2014 17:38 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Guten Abend, ich bin neu hier und versuche grade die oben genannten Steuerungen zu programmieren, komme da aber leider nicht so richtig weiter. Problem Fütterung: I2(Öffner) Ist der Fütterungssensor der prüft ob noch Futter in der Pfanne vorhanden ist oder eben nicht, gegebenfalls muss dieser dann den Ausgang Q2 schalten. I5 Ist ein Endschalter (Öffner) sollte dieser betätigt werden muss Q2 sofort wieder abgeschaltet werden. Sollte I5 dann ausgelöst haben müsste diese Störung anschließend irgendwie quittiert werden. Problem Klappensterung: Taster I3 und I4 sollten gegenüber den Schaltuhren immer Vorrang haben, außerdem müssten I3 und I4 gegeneinander verriegelt sein. Versuch von mir im Anhang. Wäre um Hilfestellung sehr Dankbar. DateianhangHühnerstall.zip (77 Downloads) |
02.11.2014 18:07 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo, Ja die Logo hat ein Display. Störungsquittierung sollte durch einen Taster erfolgen, dies wäre am einfachsten. |
02.11.2014 18:12 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Man kann auch einen quittierbaren Meldetext erstellen, welchen Du über die Tastatur löschen kannst. |
02.11.2014 18:30 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Für die Störung "Endschalter Federung Fütterungsmotor" habe ich mal einen quittierbaren Meldetext erstellt. Die Meldung kann mit der OK-Taste quittiert werden, wenn die Störung behoben ist.
DateianhangHühnerstall V2.zip (91 Downloads) |
02.11.2014 18:43 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Habe mir deine Version grade gezogen, leider kann ich diese nicht öffnen. Fehler beim Laden der Datei: Habe Logosoft Comfort V8.0 |
Folgen Sie uns auf